请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 您好!
我 在当前项目中使用了器件 LM5175RHFR。 但在开发板的启动过程中、我们观察到 LM5175RHFR 芯片及其相关电感器发热很大。 即使在空载条件下、加热问题仍然存在。 我在同一电路板中使用了同一芯片的两个数字、通过9-36V 输入生成两个12V、12A 输出。 LM5175RHFR 芯片及其电路板上的电感器具有相同的发热问题。 温度上升到40摄氏度以上。 但是、芯片的输出最终是12V。
下面随附的是供您参考的原理图。

此致、
A·阿迪蒂亚
硬件工程师