This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:用于替代 TPS51116的1MHz 解决方案

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305690/tps51116-1mhz-solution-to-replace-tps51116

器件型号:TPS51116

团队成员

您对1MHz FSW 和5A 输出有什么建议吗? 其他功能与 TPS51116相同。

感谢您的帮助:)

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    器件专家将在一周结束前回复您。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果您正在寻找与 TPS51116功能相同但具有5A 灌电流/拉电流能力的 IC、我认为我们没有这种解决方案。

    您可以浏览 目录搜索页面 ,但对于 DDR 设备,VTT 电流通常为+/-3A 或更低。

    很遗憾、我也没有看到1MHz 选项。 多个器件处于600kHz 范围内。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    好的、我明白了。

    感谢您的帮助

    BRS

    布赖恩