This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:负输出问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810, TPS7A30, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295399/tps65132-negative-output-issue

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件:OPA810TPS7A30

部件: TPS65132W

问题:负输出=-2.1V (预期为-5.4V)

1.测量输入= 4.5V

2.测量正输出= 5.4v,正常

3.测量的 CFLY1和 CFLY2,需要你的帮助检查下面。

4.兆欧电感,需要您的帮助检查

5.尝试设置 ENP 和 ENN 为低电平、正负输出均为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    如果您断开 VNEG 上的负载、此问题是否仍然存在?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VNEG 负载电路-> TPS7A30 -> 4 * OPA810。

    1.我删除了 TPS7A30、VNEG 的输出=-5.4V

    2.I 接通了 TPS7A30焊盘的输入引脚和输出引脚与10欧姆电阻、VNEG 仍然-5.4V 且工作正常。

    3.我测量了10欧姆电阻的另一端是-5.2V,因此,计算出的电流为20mA。 它不会超过 TPS65132限制、我不知道 TPS7A30为什么会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    您是否能够先启用 TPS65132W、然后启用负载? 我想知道您使用的是40mA 模式还是80mA 模式?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在上面的原理图中看到。 TPS65132W 首先上升、然后启用 TPS7A30、然后转至放大器。

    1) 1)首先、我没有进行任何 I2C 通信。 这是默认模式。 发生问题

    2) 2)我还尝试使用 I2C 来设置80mA 模式、问题仍然存在。

    3) 3)我删除了 TPS7A30、TPS7A30的输入和输出短路、它可以正常工作。

    因此从测试来看、TPS7A30似乎是导致此问题的原因。 但为什么呢? 是否应调整 NR/SS 电容值?

    请查看以下原理图。

    M5V4连接到 TPS65132 VNEG。

    M5VA 正在为4个* OPA810电路供电。

    请参阅随附的 details.e2e.ti.com/.../power-issue.pdf PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    请允许我花点时间弄清楚、因为我对  TPS7A30不是很熟悉。 我会在稍后为您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    TPS7A30的输入电压和输出电压是否相同@μ V-5.4V?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、如果将输入和输出短接。

    只需向您分享更多测试结果:

    ->将 NR/SS 电容器更改为1uF、问题已解决。

    请对您的电源 IC 行为进行解释。

    请使用您的带 TPS65132 + TPS7A30的演示板进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    请允许我留出一些时间向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    似乎 NR/SS 电容器会影响 TPS7A30软启动时间、因此如果您增加此电容、软启动时间也会增加。 因此、在启动期间、TPS65132上的负载电流将降低、因此 TPS65132将具有更小的负载应力、并更容易地斜升电压。 TPS65132电压上升完成后、TPS65132的负载电流能力也会增加。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我想您是根据我的测试结果解释的。  从 IC 设计角度来说、这不是根本原因答案。

    我不能接受猜测。   

    在我的原理图设计中、与数据表没有任何偏差。

    无论我选择10nF 或1uF、它都应该可以正常工作。

    1uF 只是我得到的测试结果。 这并不意味着问题可以解决。

    我需要你们更清楚地回答根本原因是什么。

    如何计算 NR/SS 电容器?

    哪个值应该是安全限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我需要 IC 上电时的负载电流波形。 TPS65132W 在启动期间具有负载电流限制。 因此、如果所需的电流大于该限值、VNEG 将会有问题需要斜升。

    请参阅数据表"8.3.5.2上电和软启动(CPN)"

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在输入和输出中测试了短接 TPS7A30、它工作正常。

    因此它与负载侧电流无关。

    问题出在加电时 TPS7A30和 TPS65132之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我的意思是、上电时瞬态负载电流可能更大、因此需要捕获电流波形以确认浪涌电流是否影响了 VNEG 斜升。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法在我的 PCB 上测量它。 但从我的测试短接 TPS7A30输入和输出中、您可以看到它涵盖了瞬态负载电流情形、但 TPS7A30本身除外。 对于 TPS7A30本身的瞬态、您可以咨询您的设计团队、因为它是 TI 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    好的、您能否针对此瞬态负载电流测量发布一个新的 TPS7A30线程、并将新线程的网络链接粘贴到此当前线程中? 以便我可以联系相关团队就这个问题提供帮助。 感谢您的支持。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A30:电源瞬态负载电流-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    非常感谢。 我们目前正在处理这一问题。

    BTW、您发现此问题的电路板有多少块? 您是否做过 TPS65132W 的 ABA 测试? 这意味着您将在同一 PCB 板上替换 IC、以查看是否仍会出现此问题。  

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、测试了5个器件、结果相同。 所以、这不是一种单一的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    请问您是否可以将一块电路板送到我们身边、以便我们可以测量实验室中的浪涌电流?

    Br

    帕特里克