This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:单端口替代

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65987DDK, TPS65994AD, TPS25750, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303171/tps65994ad-single-port-alternative

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS25750、TPS25751、 TPS65987D、TPS65987DDK 、TPS65987

团队、

TPS65994AD 的最佳单端口替代产品是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:  

    对于单端口解决方案、我们提供 TPS65987D 和 TPS25750/1。 TPS65987D 支持高达100W (20V/5A)的 PD 功率以及显示端口、TBT 和 USB4等交替模式。 TPS25750 (以及 TPS25751的下一代版本)仅支持仅供电应用(不支持交替模式)。  

    TPS65987D: https://www.ti.com/product/TPS65987D 

    TPS25751: https://www.ti.com/product/TPS25751 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:  

    没问题、如需更多支持、请打开新问题、以便我们可以更好地跟踪!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    我刚查看了 TPS65987D、该器件的额定值仅为-10°C 到75°C、这要低得多、因为它们需要完整的-40到85°C 温度范围。
    没有交替模式的 TPS25751也是替代模式。

    如何在只需一个端口的情况下使用 TPS65994AD?
    明白了吗?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    TPS65987DDK 将具有更大的工作温度范围(-40至+85)、因此它应满足客户的要求。 它还支持显示端口等交替模式、且是单端口 PD。  

    这与此 e2e 主题相关: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303543/tps65994ae-simple-1-port-dp-alt-mode-implementation 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    TPS65987DDK 的-40到+85C 支持是否即将推出?
    这是新器件吗? TI.com 不会反映这一点。

    不知道这些帖子是否相关。我只是为一位同事报道。

    我读取到扩展温度范围没有时间表。
    我需要一个时间表来推销该器件。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    为我的上述问题添加反馈:

    TPS65987DDK 似乎只可用于不可用于主机端口的器件。
    TPS65987D 的数据表似乎是该系列的正确数据、但它是-10 -75°C。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:  

    目前、我们没有 TPS65987DDK 何时支持扩展工作温度范围的时间表。  

    TPS65987D 可针对主机和器件平台进行配置、配置通过 GUI 工具完成、该工具可在产品页面上下载。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    至此、我确定了今天唯一一个解决方案、即只使用了一个端口的 TPS65994AD。

    将 TPS65994AD 与一个端口配合使用时、是否需要考虑任何因素。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:  

    有关 TPS65994AD 的更多信息、请联系我们的产品营销团队。 由于假期、回复可能会延迟至2024年1月2日。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的,谢谢!