This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:平衡引线的反极性保护

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305944/bq40z80-reverse-polarity-protection-on-balancing-leads

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们正了解如何在4S 1P 应用中使用 BQ40Z80、在这种应用中、用户可能会意外地将电池放回原位。

在数据表中、VC1至 VC6的绝对最大值表明 VC1的最小电压为 VC1 VSS -0.3V、如果我将电芯反向放置、则相对于 VSS 可以看到-4V。

这会损坏芯片吗?

谢谢。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:  

    BQ40Z80电量监测计不具有反极性保护功能。 任何超出数据表中绝对最大额定值列出的范围的电压都可能会损坏器件。 我认为该 E2E 主题 与该主题相关。  

    此致、  

    Jonny.