This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:升压电压不能达到14V 以上

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306810/tps61165-boosted-voltage-doesn-t-reach-above-14v

器件型号:TPS61165

我已经开始使用以下原理图来控制需要31V @ 800mA 的白色 LED 面板。 但是、电路电压不会超过14V (输入电压为12V)。  
BTW、当我测试另外几个电池板时、我已经注意到输出电压并没有超过14V。  

此处 VBAT = 12V

此电路使用 ESP32进行了测试、我还附上了测试代码。 (我曾尝试对 CTRL 引脚进行直接输入、但没有进展)

#define LED_GPIO 18
#define PWM1_Ch 0
#define PWM1_RES 8
#define PWM1_FREQ 100000

int PWM1_DutyCycle = 0;

空 setup()
{
ledcAttachPin (LED_GPIO、PWM1_Ch);
ledcSetup (PWM1_Ch、PWM1_Freq、PWM1_RES);
ledcWrite (PWM1_Ch、200);


请帮我解决这个问题。

谢谢

亚绍达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    对于 TPS61165、31V @800mA 负载太重、它仅支持典型的1.2A 内部 FET 开关电流限制。 对于大电流应用、请考虑 TPS92365x。

    TPS92365x

    Br

    帕特里克