This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:电源

Guru**** 2579295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306831/tps61220-power-supply

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61070

我还有两个问题。
4.提供 TPS61220的输出电压计算公式。
5.提供 TPS61070的输出电压计算公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有两个问题。
    要在 TPS61070DDCR 上输出5.5V、R1和 R2是否1000k 和100k 正确?
    要在 TPS61070DDCR 上输出6V、R1和 R2是1000k 和91k 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已在另一个主题中回答了问题。 TPS61070不支持6V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicini Zhong:
    感谢您的答复。