This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:输出

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306556/tps61220-output

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61070

TPS61220

我要将输出设置为6.0V,什么电阻值是最佳的 R1和 R2?

TPS61220输出是否为6.0V?

TPS61070

我要将输出设置为5.5V,哪些电阻值是最佳的 R1和 R2?

TPS61070 输出是否为 5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61220和 TPS61070的输出电流为40mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS61220和 TPS61070的输入电压为1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umino:

    TPS61220无法输出6V、最大值为5.5V。  TPS61070可以输出5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有3个问题。

    TPS61220

      TPS61220的数据表中包含以下说明。

    可调节输出电压范围为1.8V 至6V。

    为何  TPS61220不能输出6V、请参阅 TPS61220的数据表。

    2. 6V 输出电压的 R1和 R2电阻值是多少?

    3.在 TPS61070上5.5V 输出电压时 R1和 R2的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umino:

    对不起这个错误。 TPS61220的输出可高达6V。 您可以设置 r1=100kom、r2=1100kohm。

    的电源模块。 5.5V 输出、R1=100kom、R2=1000k Ω。

    请参考数据表中的公式:设定 输出电压以设置不同的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicini Zhong:
    感谢您的答复。