This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:在 Sig 测试中合规性测试失败。

Guru**** 2635095 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299640/tusb542-compliance-test-was-fail-in-sig-test

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件:TUSB322I

大家好、

我遇到了无法通过使用 TUSB542和 TUSB322I 的 Sig 测试的问题。
我相信 TUSB322I 的开关会产生影响。
是否有权变措施?




Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    是否可以在启动 LFPS 之前先插入测试装置? 我想知道初始 LFPS 是否会受到机械插入固定装置的影响。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的答复。

    是的、我们已经确认了该程序。

    顺便说一下、当连接到 PC 时、相同的波形不会产生。
    我想知道为什么只生成合规性测试。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    322I 不应影响高速数据合规性、因为它仅处理 CC 通信。

    从您发送的映像来看、RX 通道通过时、TX 通道似乎失败。

    下面是一些问题、我必须帮助您找到问题。

    1. 我无法从您的图像上看到底部波形测量的是什么。 是322上的 DIR 引脚吗?

    2.能否发送此测试的合规性报告? 我想更好地了解具体哪些测试失败。

    3.是否能 提供系统原理图? 如果存在设计问题、这将便于找出设计问题。

    您可以 接受我朋友的请求、通过 E2E 将消息文件定向到我。 因此、公共 E2E 论坛上的其他人无法看到这些文件。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    您是否能够进行我建议的更改并重新测试电路板?

    如果该问题得到解决、我可以关闭该主题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的支持。
    客户正在进行确认。
    如有更新、我们会通过专有 E2E 与您联系。

    Br、
    Kengo.