This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:负载时输出稳压降至0.5V。

Guru**** 2510995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304310/tps62864-output-regulation-drops-to-0-5v-under-load

器件型号:TPS62864

您好!  

我们有一个测试板、其原理图如下所示、其中 VDD 连接到286m Ω 负载(仿真我们的 DUT 负载条件)。 我们使用分流器连接/断开该负载。 断开连接后、按照我们通过 I2C 接口写入 Vout 寄存器的值、输出将由 VDD 电压正常调节。  

但是、当连接负载时、我观察到在0.84V 以上编程时、输出降至0.5V。 我无法理解原因。

低于0.84V 时、通常根据我们的编程使用稳压器、但在测量从3.3V 输入获取的电流时、效率很差、只有60%左右。 我设置 FPWM = 1、但它没有区别。

这2个问题的原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图和问题。

    您能否分享您的设置照片、包括测量电压和电流的仪表?

    您的输入阻抗可能过高或输入电源上的电流限制设置过低、从而使 Vin 随负载降低。  可以用示波器、有负载和没有负载的情况下观察 Vin 和 Vout 吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请参阅随附的设置图片。

    测量结果如表格所示:


    编程电压(mV) 测得的输入(V) 输出测量值 (V) 测量的电流(A)
    0 3.001 0.402 0.380
    600 2.496 0.603 1.060
    650 2.198 0.377 0.510
    700 3.002 0.341 0.400
    750 3.002 0.341 0.400
    800 3.001 0.340 0.400
    850 3.000 0.341 0.410
    900 3.000 0.341 0.410
    950 2.999 0.341 0.410
    1000 2.998 0.341 0.410
    1050 2.998 0.341 0.410
    1100 2.998 0.341 0.410
    1150 2.995 0.341 0.410
    1200 2.997 0.342 0.410

    开关频率周围的平面输入阻抗非常低:

    谢谢。

    阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享您的板和数据。

    一些迹线看起来很细。  您是否能够在 U10周围共享实际的顶部铜?

    您的表中测量的编程电压和电流是多少?  我不知道这些在您的设计中指的是什么。

    您如何计算效率?  您可以共享原始数据:输入电压、输入电流、输出电压和输出电流吗?

    您是否有用于测量一些波形的示波器?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们已完成了 IR 压降仿真、应该有足够的铜。 我将为您挖掘艺术品并进行仿真。

    编程电压是我们通过 I2C 接口设置的电压。  

    测量的电流来自 Agilent 电源、我们可以看到从3.3V 输出多少电流。  

    为了计算效率、我们理论上知道电阻器从 U10汲取了多少电流。 然后只需计算从 U10消耗的功率、并除以3.3V 电源消耗的功率。  

    VIN ="测得的输入电压"

    Iin ="测量的电流"我们只能测量3.3V 电流

    VOUT ="测量的输出"  

    I OUT =我们无法测量此结果

    也无法在示波器上证明这块极小的电路板。 我有一些用于通信 IO 的接头、但不用于电源。

    谢谢。

    阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。

    这不是一种测量效率的好方法。  如果您只是连接一个286m Ω 的电阻器、并假设消耗了一定的电流、那么您实际上并不知道消耗了多少电流。  特别是在电阻如此小的情况下、焊料、跳线、走线等可以轻松地增加额外的电阻、从而降低负载电流。

    此外、3.3V 总线上可能还有其他器件、它们正在消耗电流。  由于电流会流向其他器件、因此该值不应包含在器件的效率计算中。

    如果您的电源设置为3.3V、那么您测得的电压为什么是3V 或更低?  请尝试将示波器探头的尖端触摸到电感器和/或电容器上的裸露端子、以查看电压的实际作用。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我知道这不是测量电流的好方法(供参考、我们通过下拉所有稳压器使能来检查并从3.3V 中减去其他消耗电流的器件)、但我们必须这样做。 仿真表明从稳压器到电阻器的平面电阻为13m Ω(是的非常高)。 您是否知道稳压器达到接近最大电流输出时的症状? 我们可能接近4A 输出、例如1/(.286+.013)= 3.3A。  

    我不明白输入电压为什么为3V 或更低。 通过仿真、该3.3V 平面的电阻仅为2.5m Ω。 即使汲取的电流过高、也不应降低电压。 我们将尝试焊接一些同轴线来查看示波器上的3.3V 输入。  

    谢谢。

    阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您不会达到电流限值。

    是的、我们需要了解输入电压为何低于预期。  我想这与从您的电源到芯片的连接有关。  您可以发布您整个设置的照片吗?

    克里斯