This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:存在输入时无法充电

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299660/bq25713b-cannot-charge-when-input-present

器件型号:BQ25713B

您好!

我的客户报告了连接输入时它不充电的问题。

我要求他们的 regs 回读如下。 快速检查、然后我看到 CHARGE_INHIBIT 位已设置。  

客户告知他们在整个代码流程中未设置此位。 我想问一下其他条件会设置这个位吗? 谢谢!

00: 1f87
02: 1380
04: 22d0
06: 0744
08: 0a00
0a: 2900
0c: 1600
0e: 3c00
20: 8000
22: a880
24: 3c00
26: b700
28: 0000
2a: 0300
2c: 423f
2e: 8a40
30: 0210
32: 02b7
34: 0030
36: 4a65
38: 81a0
3a: b0ff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    CHARGE_INHIBIT 只能由主机设置。 可以在上电后检查该位的状态吗? 即、在发送任何其他指令之前插入适配器并检查位的状态? 这应该会将 CHARGE_INHIBIT 位显示为零。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir。

    客户更新、说明他们已手动清除  CHARGE_INHIBIT 位。 但在存在 Vbus 时、它仍然无法开始充电。

    当问题发生时收集第一个日志、 当第二个日志发现主机正在持续 执行读取操作时、就会收集第二个日志。

    e2e.ti.com/.../7266.registers_5F00_issue-occurs.txte2e.ti.com/.../6518.registers_5F00_issue-occurs-_2600_-log-continously-refresh.txt

    BTW、您能否帮助将此主题移到公共论坛、以便我可以让客户跟进此案例?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    查看日志寄存器0x20、我看到充电器处于 SYSOVP 模式、这会阻止充电。  确保将 CELL_BATPRESZ 设置为正确的设置。 您可以清除0x20寄存器中的 SYSOVP 以重新开始充电。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    想知道什么条件会触发 SYSOVP? BAT 或 SYS 电压高于阈值时会发生什么情况? e/g、2节电池为12V。

    怎么会这样呢? 当输入不存在时、BAT 电压仅约为7.8V。

    该 SYSOVP、VSYS 的感应引脚是什么? 那么我们是否应该放置一个像0.1uF 这样的小电容来滤除某些可能会意外触发 SYSOVP 的瞬态电压?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    是的、如果 BAT 或 SYS 电压高于阈值、则会触发 SYSOVP。 BAT 插件可能会触发它。 电池端子上是否有任何电容器? 原理图检查清单 建议电池端子上的电容为20uF、SYS 端子上的电容最小为70uF。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    我的意思是、如果布线引线很长、我们是否需要在引脚上使用一个小电容器来滤除一些高频率电压尖峰?

    Br、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    是的、小电容器应该有助于尽量减小尖峰。

    此致、

    穆尼尔