Other Parts Discussed in Thread: LP3856, LP3853
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3853 主题中讨论的其他器件:LP3856、
您好!
当前产品使用的是 TPS75825KTT、但由于很难获取、我想用 LP3853ESX-2.5代替。
我正在使用 TPS75825KTT 的 EN、但未连接5引脚。
LP3853ESX-2.5的5pin 是错误输出。 是否可以在不连接该引脚的情况下使用该引脚?
谢谢你。