This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730 VSYS VBAT

Guru**** 2521290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306007/bq25730-bq25730-vsys-vbat

器件型号:BQ25730

您好  

并对 BQ25730进行客户测试。  通过0x2D2C 寄存器获取 VSYS 和 VBAT 的电压。 得到的最初的16位值为:9E9Ch。

根据技术规格中的参数、LSB:0.064V、然后 VSYS 和 VBAT 分别为10.112V 和9.984V、但实际测得的电压为18.23V。

还需要配置哪些配置?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    对于1S-4S 电池、VSYS 和 VBAT ADC 输出范围为2.88V - 19.2V、对于5S 电池、则为8.16V - 24.48V、如数据表第9.6-10节所述。 这意味着 ADC 的失调电压为2.88V (或8.16V)。 您需要将此偏移与 ADC 读数相加。  

    9Eh x 64mV + 8.16V = 18.27V

    此致、

    穆尼尔