This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:是否可以为40V 输入、24V 输出、400W LLC 直流/直流转换器设计 UCC25660支持?

Guru**** 2518100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306005/ucc25660-can-ucc25660-support-to-be-designed-for-40vinput-24voutput-400w-llc-dcdc-converter

器件型号:UCC25660

大家好、

是否可以为40V 输入、24V 输出、400W LLC 直流/直流转换器设计 UCC25660支持?

如果没有、为什么?

我查看了数据表、但找到了能阻止这一切的东西。 您能帮助分享您的专业意见吗?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、达信、

    可以。 但需要外部偏置来为 IC 上电。 请见以下来自 D/S 的注释。

    谢谢。
    肖恩