This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 LT1107IS8#PBF 等 DC-DC 转换器

Guru**** 2867900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292545/looking-for-dc-dc-converter-like-lt1107is8-pbf

您好!

我正在寻找  LT1107IS8#PBF 之类的备用直流-直流转换器。 请告诉我、您的产品组合中是否包含某些器件。

 

此致

卡皮尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:  

    我给你分配了这个。 采用30V 最大输入时、电流似乎低于3A。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kapil:

    LT 部分支持降压(降压) 和升压(升压)运行。 您是否需要此类产品?

    我的产品线是中输入电压降压转换器。 我将把你的主题分配给降压/升压产品线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    我看起来像我问的类似的直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapil:

    我想知道您想要实现哪个功能、降压/升压/降压-升压/负输出/负输入和正输出?  

    Br、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kapil:

    很抱歉误解、请查看与 LT1107相同的 MC3x063A 功能。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!  

    规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapil:

    感谢您的回复。 我现在关闭该主题、如果 仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯