This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:tps92391的一些问题

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304574/tps92391-some-question-of-tps92391

器件型号:TPS92391

大家好、

1. 它是根据 LED 灯串的最低电压设置的吗?
2. FB 电阻有两种模式:2电阻分压和3电阻分压。 根据以前的经验、当 R1 (FB 上侧电阻)小于200k 时、建议使用3电阻分压。
想知道这一建议的原因吗?
3.使用三个电阻进行电压分压时、对这三个电阻的电阻范围有什么要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我是商务旅行,明天会给你反馈,谢谢你的耐心。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    1. VBOOST_MIN 是最低升压自适应电压。 如果该值设置为高于 LED 灯串电压、则额外的电压将在 OUTx 引脚上下降。

    2.如果同时使用两个电阻分压器和小于200kOhm R1,自适应电压范围将受到限制。 如果客户不需要宽自适应范围、也可以使用两个电阻分压器和低于200k Ω 的电阻。

    除了数据表中已列出的要求外、没有其他要求。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    感谢你的帮助。

    客户有进一步的问题:

    1. VBOOST_MIN 是最小升压自适应电压。 如果该值设置为高于 LED 灯串电压、则额外的电压将在 OUTx 引脚上下降。

    客户在这里不了解。 自适应过程中、OUTx 引脚电压介于0.7~0.8V 之间。 它与 VBOOST_MIN 有何关系?

    规格书建议 R1/R2介于7和15之间、这可转换为 VBOOST_MIN 电压、并且介于9.68V 和19.36V 之间。
    我们的 LED 灯串的最低电压为27V。 在这种情况下、建议的 VBOOST_MIN 电压设置是多少?

    2.规格表提到初始升压电压约为最小到最大升压电压的88%。
    如果 LED 以前打开过、当它打开时是否会开始自适应调整? 或者在开始调整之前电压是否会继续上升到88%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    1. VBOOST_MIN 是 TPS92391可以支持的最低输出电压。 例如、VBOOST_MIN 为18V、但 LED 灯串只需要15V、因此 Vout 最终将调节为~18V。 但是、如果 LED 灯串需要20V 电压、那么 Vout 可以输出20V 电压。

    2.我不完全理解这种情况、您是说 IC 关了、等了很长时间、然后重启 IC 吗?

    Br

    帕特里克