This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:有关数据表的问题图22

Guru**** 2512605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305929/lm5069-questions-regarding-datasheet-figure-22

器件型号:LM5069

您好!

我想问一个有关 LM5069的数据表图22的问题。
(问题1)
关于电源正常、数据表中的第8.3.6项指出、它将保持高电平、直到 VIN 达到5V。
但在数据表的图22中、当 VIN 为0V 时、它变为低电平。
图22中是否存在此错误?
(问题2)
数据表规定当 OUT 引脚电压增加到输入电压的1.25V 范围内时、浪涌限制间隔(T2)已完成。
不过、在数据表图22中、该操作似乎是在该电压处于1.25V 以内之前完成的。
数据表说明和图22不匹配。
如果数据表中的说明正确、那么我下面显示的图表是正确的。
我想有一个时期、t2和 t3重叠。
我的想法是否正确?
请告诉我您的意见。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji San:

    感谢您的联系。  

    对问题1的答复:图22需要改正。 PGD 应处于高电平、直到 VIN 大于~ 5V。

     问题2的答案: 浪涌电流限制和/或功率限制间隔是故障计时器持续时间。 因此、图22是正确的。 下面突出显示的句子需要修改。

    请参阅以下实验波形以更好地理解。