This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:FCC 在多个周期后过小

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305622/bq34z100-g1-bq34z100-g1-fcc-is-too-small-after-multiple-cycles

器件型号:BQ34Z100-G1

您好  

使用 BQ34Z100-G1进行的客户测试、成功学习后、 最小容量为14.5Ah 的4个电芯将在0.5C 下执行充电和放电循环。

电池终止电压设置为3000mV、但 RSOC 和 RM 在12.4V 左右始终为0、而不是12.0V。  Reserve Cap-mAh、Reserve Energy 设置为0。

在过去的两个周期中,FCC 突然变得太小,从14190mA 里跳到8919mA 内里

附加了.gg 文件和日志数据。 请帮助检查它。

e2e.ti.com/.../B0859_2D00_ID2349_2D00_study_2D00_2023_2D00_12_2D00_18.gg.csve2e.ti.com/.../B0859_2D00_ID2349_2D00_0.5C_2D00_2023_2D00_12_2D00_14-.csve2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel_2D00_report_2D00_2023_2D00_11_2D00_2-_2800_1_2900_.zip

请提供一些建议。

谢谢

星形

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    感谢您发送您的日志数据、它确实帮助我了解您遇到的问题。

    您是否可以向我发送您的.srec 文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan  

    感谢您的答复。

    附加了 SREC 文件。  电池学习成功后、会导出 SERC 文件;在0.5C 下进行5个充电和放电周期后、会发生该问题。

    e2e.ti.com/.../SERC.zip

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    为什么电芯的温度变化如此之大?

    由于美国节假日、回复可能会延迟

    此致、

    埃文