This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:I'正在查找更换部件。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306612/lp3878-adj-i-m-looking-for-replacement-parts

器件型号:LP3878-ADJ

您好、TI 团队

LP3878MRX-ADJ/NOPB 将停产、因此我正在寻找替代器件。

由于 Re 艺术品很难加工、是否有具有相同引脚 配置和封装的替代器件?

所需规格如下。

 输入电压:2.5V 至3.3V、还需要电压裕度。

输出电压:1.2V、1.8V 或2.5V、即使输出电压固定也是可以的。

谢谢、此致、

小野明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akira、您好!  

    感谢您的提问! 遗憾的是、我们没有该器件的 P2P 替代产品。 最匹配的器件是 TLV76701DGNR、它具有1A 的输入电流范围。 16V 输入电压范围、具有更高的精度和 PSRR。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢。  

    麦基拉