This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LP55231'全部使用 SRAM 的 LED 调光(使用引擎)

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306123/lp55231-lp55231-s-all-led-dimming-using-sram-use-engines

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件: LP5813

你好,我是 Luis

我有一个有关 LP55231的问题

1) 1)是否可以使用 SRAM 对全部9个 LED 进行编程、使其具有单独的调光时序? 如果有、请提供示例代码。

2) 2)某些 LED 运行固定 PWM、而其他 LED 运行调光、它们每个都有调光时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    很高兴见到您、请参考以下评论。

    1) LP55231无法使用 SRAM 对全部9个 LED 进行编程以使其具有单独的调光计时、这是因为 LP55231在内部总共有3个引擎。

    2)我认为是可行的。

    基于您的上述描述,我更愿意推荐下一代 LP55231—— LP5813 感兴趣。 LP5813具有适用于每个 LED 点的动画引擎、因此您可以根据需要对每个 LED 点进行编程。

    BR、Jared