This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:如何添加 TPS92074使能功能。

Guru**** 1438070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92074, LM3444
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304509/tps92074-how-to-add-tps92074-enable-function

器件型号:TPS92074
主题中讨论的其他器件: LM3444

大家好!

我的一位客户正在考虑将 TPS92074用于他们的下一个产品。

目前、他们有以下问题。  
请你给我答复吗?

问题1:

他们希望添加 TPS92074使能(LED 开/关)功能。
您是否知道如何添加函数?
是否是 添加 NMOS FET VSEN 和 GND 的方法?
我认为当 NMOSFET 开启且 VSEN = L 时、LED 熄灭(TPS92074禁用)。  

问题2.

他们需要一个具有以下功能的交流/直流 LED 驱动器。
如果您知道除 TPS92074以外的任何器件都可以实现这些功能、请告诉我?

-控制器类型(外部切换 FET 类型)     (必填)
-无隔离                                (必填)
-通过数字信号启用(LED 开/关)控制      (强制或替代方式为强制)
- PFC 类型和无 PFC 类型(他们想知道一个器件至少为每种类型)
过压保护。  
-输入电压:AC100V +/- 15V 前二极管桥。
-输出功率瓦数约为12W。
-最高输出电压:35V。
-不需要 Triac 调光。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请查看有关您的问题的以下评论:

    1. 将 VSEN 引脚接地不会禁用 TPS92074 (请参阅 " 不使用电压感测 ")。 我能否理解客户打开/关闭 LED 的速度有多快? 它们需要 PWM 调光吗? 还是仅仅打开/关闭 LED 驱动器?
    2. TPS92074是 PFC 类型的适用选择。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我知道 VSEN 不能用于关闭 LED。

    他们 只是 想 打开/关闭 LED 驱动器。 因此不需要快速开/关。

    您对打开/关闭 LED 的原理图是否有任何想法?

    或者是否有其他器件满足其要求?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    目前我没有任何原理图、但我可以为您绘制一个简单的图形图示、需要一些时间。 我将在本周内回复您。

    对于非 PFC 器件、您可以看看 LM3444。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的大力支持。

    我明白了。 我期待收到您对  TPS92074的回复。

    我可以向您介绍一下 LM3444吗?

    是否有办法启用和禁用用于 LED 打开/关闭的 LM3444?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    启用或禁用 LM3444/TPS92074的一种可能方法是使用 VCC 引脚的 UVLO 功能。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我附上了一个原理图、用以控制 TPS92074/LM3444、从而使这些器件能够启用/禁用。
    这些器件是否可以通过原理图中的红色 NMOSFET 来控制启用/禁用?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

     e2e.ti.com/.../TPS92074_5F00_LM3444_5F00_enable_5F00_disable_5F00_control122123.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我认为理论上讲、您的绘图应该有效。 但是、我尚未测试此 方法、客户应自行测试。

    此致、

    周老师