This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306625/lm5177-lm5177

器件型号:LM5177

您好、先生!

在 LM5177数据表的第一页中、可以看到、所有三种模式的开关频率都是固定的。 另外、最大频率也是600kHz。 但在8.3.6部分中,开关频率可以更改为2.2MHz ,同时它还说:"在操作过程中,开关频率可以通过改变流过电阻的电流来动态改变"  。 和图8-9和8-10显示了改变开关频率的方法。 实际上、我更喜欢更改开关频率以实现卓越性能。 我想问你,是不是可能? 我们的应用规格如下:

输入电压:10-55V

输出电压:24V

I OUT 最大值:7A

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈坎,你好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5177的工作频率范围为100kHz - 600kHz。 第8.3.6节介绍了如何通过外部元件设置 FSW。
    Fsw > 2MHz 的示例用于说明电阻的计算方式。 如果电阻通过外部组件设置为2.2MHz、则器件将不符合规范操作、并且预计器件将发生损坏或故障。

    在固定频率下运行意味着器件不会自行更改其 Fsw。 如果频率设置电阻在运行期间更改、器件的 Fsw 将遵循这些设置。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢尼克拉斯