This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:读取寄存器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304854/tps62871-q1-reading-register

器件型号:TPS62871-Q1

您好、专家!

在 I2C 中与芯片通信时、是否可以读取或写入连续寄存器值?

例如、我想知道能否如下图所示进行通信、以及读取具有连续地址值的3个字节、例如 CONTROL1、2和3。

我提出这个问题、因为数据表只包含一次读取一个字节的序列。

如果您能快速查看一下、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    TPS62871-Q1器件可支持多个读取/写入通信。  

    但是、只 需要想了解需要该技术的最终应用。  您能帮助分享更多有关申请的详细信息吗?

    谢谢。

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    TPS62871-Q1器件可支持多个读取/写入通信。

    =>我完全不理解它。 您能帮助我了解详细信息吗?

    客户想知道此 IC 一次能够支持3字节数据通信。

    因为有多个 IC 只能支持8个字节。

    但我不知道通用通信的用例、您能告诉我吗?

    或共享任何文档?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    Tulip 可以通信的数据字节仍然是8个字节、而不是3个字节。

    我分享了一些有关我们用于 I2C 通信的标准的信息、这些标准可以为您提供帮助。

    此致、

    Tanvee