This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:简单的1端口 DP 交替模式实施

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE, TPS65987DDK, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303543/tps65994ae-simple-1-port-dp-alt-mode-implementation

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDKTPS65987D

您好!

我正在寻找一个具有 DP 交替模式功能的简单 Type-C PD 控制器。 很遗憾、它必须具有-40 °C 温度额定值、因此 TPS65994AE 几乎是唯一的选择。 这是一个双端口部件、具有很多我不需要的额外功能。

 理想情况下、它是一个完全独立的解决方案、仅与 TUSB1146I 通信用于 USB/DP 多路复用、充当最大5V 和3A 电流的源端口。

我有两个问题:

1.这真的是 TI 针对这种应用选择的唯一供应商吗? 可能我漏掉了更好的产品。

2.是否可以通过这种方式使用此部件,即仅使用1个端口,仅使用内部电源路径,而无需主机控制器即可实现此目的? 如果是、欢迎您提供有关如何实现此目标的任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    您能否进一步详细说明这适用于何种应用以及 Type-C PD 端口的其他工程要求? 此端口是否需要支持 TBT 或 USB4等其他交替模式? PD 控制器将扮演哪种数据角色(UFP 和/或 DFP)?

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它基本上是一个用于嵌入式计算机的备份访问端口、通常不需要任何 USB 或显示器设备。 空间是一个问题、因此我们要使用 Type-C、因为它可以在一个连接器中提供两种功能。

    它只需要 DP、不需要 TBT 或 USB4。

    它只能是 DFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    我推荐使用 TPS65987DDK、它会有一些变化(包括工作温度)、以便满足项目要求。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供此器件具有扩展温度范围的预估时间轴? 从功能上讲、它似乎匹配良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    让我检查一下、并在下周一之前与您联系!

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    目前、我们没有具体的时间表来说明 TPS65987DDK 何时支持扩展的温度范围。 您能否提供有关项目时间表(设计锁、第一块电路板、量产等)的详细信息?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、该计划将在几个月内完成第一批样机。 它们的额定温度也可以更低。 预计最早将于明年中开始投产。 您是否认为额定较高的器件将在明年下半年推出?

    此外、您能否在数据表"此 PD 控制器仅适用于 USB4器件设计"中稍微解释一下这种说法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    我需要进行内部检查、查看 TPS65987DDK 的更高工作温度范围是否有任何更新、我们马上与您联系。 这可能是因为节假日而延误。  

    该 PD 最初仅用于 TBT4和 USB4设计、但 我们正在将 TPS65987DDK 的使用案例扩展到与 TBT 或 USB4无关的应用(即仅显示端口应用)。 该器件是原始 TPS65987D 的下一代产品、符合 PD3.1规范。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林