This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:性能不佳

Guru**** 2551810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304305/tps61022-under-performance

器件型号:TPS61022

您好!

我曾针对这款芯片发布过几次、但仍然存在问题。 我现在正处于寻找可行替代方案的阶段。

以前、芯片会由于相位问题而自毁。 此后、我找到了一个可在1V 至5V 输入电压范围内工作的组合、同时提供合理的电流输出、而不会造成芯片自毁。 现在的问题是调节。

对于61022、输入侧的电压为22u 10V、而输出侧的电压为44u 10V。 输入侧附近还有1500uF 的固态聚合物、输出侧附近有220uF 的固态聚合物。 输入源是两个大型超级电容器、其灌电流是61022能够消耗的电流的许多倍。



升压转换器设为5V 输出。 使用 calc.xls 上的120p 电容器、表明芯片在所有电流消耗下都是稳定的。

如果输出电流过大、则会有一个为4.5V 设置的 UVLO。 这将关闭输出消耗、直到它恢复到4.9V。

这是输出电路。



降压转换器的输出在4V 时峰值为2A。 即8W、考虑到效率下降10%、该值为8.8W。 除以5V = 1.76A。

当通过4V 输入请求该电压时、61022并未调节到5V、UVLO 在4.5V 电压下触发、因此1.76A 电流是一个非常好的问题。

我的理解是可能具有宽工作输入电压范围、 稳定运行 标题图表8A 相比、输出电流非常低。

如果有任何其他与此相关的理解、那么最好知道这一点。

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的联系。

    当要求输入为4V 时,61022不能调节到5V,UVLO 在4.5V 时触发,因此1.76A 太大了。

    我的理解是可能具有宽工作输入电压范围、 稳定运行 如果输出电流与标题数字8A 相比非常低。

    很抱歉、我对您在此提出的问题感到有点困惑。 您是否意味着您 发现 TPS61022在 VIN = 4V 时无法正常工作、但在其他条件下可以正常工作?

    您使用的电感器是否为1uH? 我在原理图中找不到电感。 我已经根据您的设置(L=1uH)检查了当 VIN=4V 时的稳定性、在这种情况下不存在稳定性风险。 您是否有任何波形、如 VIN、VOUT、SW、ILOAD、 以便我可以检查当 VIN=4V 时会发生什么情况?

    或者是否存在负载瞬态? 我的意思是、VOUT 可能会降至4.5V 以下、因为发生负载瞬变时会存在下冲。 如果是这样、我们建议增加穿越频率、通过改变前馈电容来减小压降。

    期待您的反馈。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    这就是芯片的问题、您不能蛋糕吃就好了。

    为了在宽输入电压范围内获得稳定性、必须增加前馈、这会减少电压调节。

    在本例中、当输入电压降至1.2V 时、限制输出电流、以保护芯片免受自毁。 尽管 calc.xls 显示的是我拥有的电容应该是稳定的、但在 IR 上却没有那么热、我不相信它。

    然而、当输入电压高于此值时、假设为4.2V、此时汲取的输出降压电压为2A/4V 、根据61022计算出大约为1.76A、电压调节从5V 下降到4.6V、瞬变大约在4.4V 范围内、这会触发 UVLO。 我必须将 UVLO 设置为4.3V 才能使其通过。 基本上不可能超过2A。 8A 标题数字是一个谬误-只有在直通模式下,它才能远程执行某些操作。

    L1为1uH、较大、下降30%时 iirc 约为12A 饱和电流。

    我手头没有波形、但以前 TI 查看了 PCB 占用区域并签字确认良好、没有常见的开关模式错误。

    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    8A 是电感器电流限制、不是输出电流、输出电流不能高至8A。

    更重要的是、它是一个稳定的值、当存在负载瞬态时、输出电压将出现下冲和过冲。 那么、这就是我要根据波形进行检查的原因、即5V 电压是否仅在短时间或很长时间内降至4.6V。 因为 TPS61022 理论上可支持4V 至5V/2A 条件。 您可以从我们的数据表中看到这一点。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、您的数据表已说明、但我们假设前馈已针对相关的输入电压电平进行了调整。 由于这在实际中是固定的、因此它意味着某个点的电压下冲或过冲、具体取决于输入电压/输出电流组合。 任何人用像我这样的超级电容芯片、都会发现芯片"售罄"。

    我用降压转换器驱动61022输出端的 LED、因此不会产生合适的阻性负载。 我在两款产品上进行了量产、因此我尽了我的最大努力、120p 电容器、在输入电压较低时、对输出电流的严格限制。 由于上述压降、较高输入电压电平下的最大电流约为2A。

    鉴于电容非常低、TI 可能应考虑根据输入电压电平"插入"前馈电容、这将提供更宽的工作模式以及预期的调节性能。

    我发现我可以去除220uF 聚合物、因此我现在的组合是5x 22uF 0805 10V 陶瓷电容器和120p 前馈。 如果我未在输出端使用快速5MHz UVLO 和在低输入电压电平下使用最大电流限制、则61022会烧坏。

    A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    最大输出电流 实际上与输入电压有关、因为我们限制输入电流、输入电压越低、最大输出电流越低。

    此致、

    内森