This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:TLV758P 的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305872/tlv758p-questions-of-tlv758p

器件型号:TLV758P

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗? 非常感谢。

...

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    C47似乎是非陶瓷电容器。 出于 ESR/稳定性原因、应将其更改为陶瓷电容器。 此外、  C47的电容目前处于可接受的范围内、但如果需要、可以减小。 对于此器件、最小输出电容值为1uF (=最小0.47uF 电容) 昂斯 ,考虑到电容器降额)。  

    我不确定 EN 引脚上的预期电压是多少、但只要您希望启用 LDO 时该电压大于1.0V、这看起来是正常的。

    其他一切看起来都很好、并且已根据所需的输出电压适当选择输出电阻器。

    此致、
    凯尔西