This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:输出电压纹波自动模式与 FPWM 间的关系

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552872-Q1, TPS552872, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306236/tps552872-q1-vout-ripple-auto-mode-vs-fpwm

器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552872TPS552892、TPS55289

大家好、

我的客户在以下条件下使用 TPS552872-Q1:

输出电压= 20V

Iout = 1.1A

输入电压= 12V

禁用抖动

他观察到与 FPWM 模式相比、自动 PFM 中的输出电压纹波增加。 纹波大约增加了2倍。

您对此行为有何解释?

谢谢、此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是正常行为。

    在自动 PFM 模式下、当 Vout 高于目标值时、所有 MOSFET 都不会进行开关以降低功率损耗、因此效率更高、但输出电压纹波更大。 建议选择 FPWM 以实现更低的电压纹波、开关频率在所有负载下都是恒定的。

    请参阅以下内容、了解更详细的说明。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    非常感谢他们的快速响应和解释。 这可以解决我的问题。

    还有一个问题:

    您是否具有采用 TPS552872或 TPS552892的参考设计的一些热成像?

    谢谢、此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我可以知道这里的客户和应用是什么吗?

    您能否分享您希望查看热像图的输入和输出条件(输入电压、输出电压、输出电流)?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    输入电压= 12V

    输出电压= 20V

    1.1A 负载电流

    禁用抖动

    自动 PFM 模式

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    目前、我们有一个  TPS55289在以下条件下基准的热像:VIN=12V、Vout=20V、Iout=2.25A、Fsw=400kHz。 在1.1A 负载下、热性能会更好。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢穆林。 很有帮助。 这符合我们的计算。

    此致、

    迈克尔