This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:如何计算输入电容、输出保持10ms

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304695/lm5156-how-should-i-calculate-input-capacitor-of-output-hold-on-for-10ms

器件型号:LM5156

团队成员您好  

 我使用 LM5156设计隔离式直流/直流转换器、可满足以下规格。

输入- 17至32VDC

输出- 5V

输出电流:3.5A

我需要满足以下条件的解决方案。

条件:当我的输入电压低于16VDC 时、此时我的控制器需要关闭、并且我希望实现输出电压保持10ms。

对于这种情况、有任何可用的计算吗?

请建议我应该如何实现。  

谢谢

阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    LM5156器件具有欠压锁定功能(UVLO)。
    您可以在电源和 UVLO 引脚之间放置一个反馈分压器、以便在输入电压降至16V 以下时触发欠压锁定。
    (此参数的值可以使用产品页面上提供的 LM5156快速入门计算器进行计算)

    在 UVLO 状态下、器件将处于非运行状态且没有进行开关。
    一旦电源电压升至 UVLO 阈值(+迟滞)以上、器件将在软启动中再次斜升。

    您能否提供有关所需的输出电压保持的更多详细信息?
    是否仍应通过输出电容器提供输出、以及是否有源负载?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克拉斯·希伊

    感谢您的回复

    1) 1)  我们需要保持有源负载、请找到以下信息以保持。   

    PSU 启动电压:17V 直流。

    停止电压- 10V DC。

    输出功率- 17.5W (5V 3.5A)

    在这种规格下、如何计算电容器值?

    如果我错了、请更正我。 为了保持、我们需要计算输入电容器、对吗?

    2) 第二点:应如何在 次级侧调节隔离反激式设计中使用 OVP?

    我想在设计中使用 OVP。

    谢谢!

    阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的澄清。

    1.
    输出电容取决于在保持期间电压如何下降。
    电容器放电的常见公式应适用于本例、因此您可以在其中找到大量在线资源。
    电容器放电公式:
    Vc = Vo * e^ t-t/RC

    在这种情况下、输出电容至关重要、因为如果控制器关断、该电容将为输出供电。

    2.
    由于 FB 引脚在隔离型反激式拓扑中连接到 GND、因此 OVP 处于非活动状态、无法使用。 这也适用于内部软启动。
    对于软启动、可以使用外部电路:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf
    遗憾的是、我们没有任何构建外部电路以从外部检测 OVP 的参考。

    此致、
    尼克拉斯