This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:以100KHz 运行

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305817/ucc28742-running-at-100khz

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: UCC28740

您好!

我是否可以将 UCC28742设计为以100KHz 的频率运行(电感和变压器匝数比)? d/s 中的第一页提到了80KHz。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您在 UCC28742上提出疑问。

    我认为、由于器件间的差异、将设计为小于或等于80khz 是安全的、100Khz 的设计可能会在上部 FM 区域引起功率限制。 即使计算器也建议 Fsw 小于80khz。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    它们需要100KHz 的开关频率、因为它们正在寻找其当前设计中所用 NCP1217的替代产品。 他们不想更改电感和变压器。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    好的、它们可以使用同一个变压器、但将更改电流检测电阻器。 P = 0.5Li^2Fsw

    因此、在理想情况下、如果器件的 Fsw 与标称(典型值)值相同、则应该没有问题。

    为80khz vs 100kHz 而设计的 LM 会影响磁化电感。 如果它们使用相同的电感、并且获得的器件具有较低的 Fsw、则较小的电感器将强制控制器达到频率上限。 在这种情况下、必须更改 Rsense 值以提供所需的功率量、从而允许控制器在该降低的频率下运行并提供全功率。

    我还推荐 UCC28740、它更接近同时集成了高压启动功能的 NCP1217。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    由于68V 的欠压保护、他无法使用 UCC28740。 它可以接受最大50V。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    谢谢你的答复。 然后、对于 UCC28742、我们可以按照上面的建议通过调整检测电阻来继续。

    此致、

    哈里什