主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我看到了一个持久的问题、即采用 BQ40z80的新设计在放电放松后 QMax 不会更新-我已尝试满足所有条件:
-增量容量> 37 % ( 在我的情况下100%增量容量(FC 到 FD))
-温度- 23°C
-电池电压超出平坦区域(OCVFR 未设置)
-偏移误差<设计容量的1%(12 ah -调整到1.2 ah 到10的尺度) ? 死区设置为2、标度为10、电流分流 为0.5Mohms。
5小时的张弛周期是否会导致足够的失调误差来实现? ?
你认为问题是什么。 此时、我在20个不同的原型上有超过100个周期、而且我尚未看到放电 Qmax 更新。
这是累积的失调电压误差-是否有方法可以将失调电压误差限制更改为高于1%。 精度不是限制问题。 此电池的循环寿命预计少于100个循环-最重要的是获取这些 QMax 更新以跟踪降级。
启用快速 QMax -不过、我没有在放电后看到 QMax 更新。
完全放电后且超过5小时的 REST- FD 标志置位、REST 置位、VOK (置位!)、未设置 QMax。 -见下方
充满电和 REST 后的同一电池-FC 设置、REST 设置、VOK 清除、QMax 设置
-