This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 Fusion Digital Power Designer 导出固件升级脚本

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305565/how-to-enable-the-export-of-the-firmware-upgrade-script-with-fusion-digital-power-designer

主题中讨论的其他器件:UCD9090

我一直使用 Fusion Digital Power 设计器对 UCD9090进行编程。 现在、我想通过导出固件升级脚本来自动执行此过程。 但是、当我尝试导出脚本时、总是会出现要求启用 Fusion GUI 的高级功能模式的错误。 当我在文件菜单下打开首选项时、我看到有一个复选框"Enable GUI protected feature (例如、pflash export)"、但每次我选中该复选框后、第二次打开该复选框时、该复选框都被清除。 我不知道我是否需要在密码的正下方提供该密码以使其生效、如果是、该密码将是什么? 或者我正在查看错误的设置? 请告知。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    客户无需导出固件(程序闪存)、因为固件已受到保护。

    客户不应触碰此功能、客户需要的是数据闪存  

    此致

    颐和