This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:IR 模式斜坡速率

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305918/lm36011-ir-mode-ramp-rate

器件型号:LM36011

大家好、

我对 LM36011上 IR 模式下的斜升速率有疑问。  

数据表指定"在 IR 模式中、电流源不控制 LED 输出的斜升速率。 电流会立即从关变为导通、然后再从导通变为关断。"

您是否有关于构成物的任何更多详细信息或任何测试数据? "立即" 情况? 这是否仅由所用特定 LED 的寄生效应决定?

谢谢!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    很高兴听到您的声音!

    将 LM36011配置为 IR 模式时、它将由选通引脚控制、并且是电平敏感型。 因此、它可能会受到选通信号斜升时间的影响。

    在 STORBE 引脚拉高后、速度很快、可以参考以下波形:

    如有必要、我可以帮助您测试详细的斜升时间。

    谢谢!

    BRS、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ives!

    我的一个后续问题是-团队是否认为选通上升时间是 IR 模式下的限制因素(元件的 LED 上升时间除外)? IC 设计中是否有任何东西也会限制它?

    谢谢!

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我为您捕获了闪光灯引脚和 ILED 波形、请向客户提供以下图片:

    测试条件:VIN=5V、IR 模式、ILED=1.5A

    1) 1)概述:

    2) 2)斜升详细信息1:

    选通引脚变为高电平与 IL 开始斜升之间的延迟约为4.3us。

    3) 3)斜升详细信息2:

    0-1.5A 之间的斜升时间约为6us。

    谢谢!

    BRS、

    伊夫·李