This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:TPS54540DDAR 热阻 θ JCtop JA 的规格

Guru**** 2503005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305718/tps54540-tps54540ddar-spec-for-heat-resistance-theta-jctop-ja

器件型号:TPS54540

我是 NEC 的 TSR。 我收到了 NEC 工程师的以下问题。

对于输入24V、输出5V 和3.3V 下的 TPS54540DDAR、

客户考虑在电源电路中使用它。

​​θjctop 数据表、热阻高于 R θ 45.8℃ 的值、即 θ JC/W 和 θja θ 42.0℃ 的值。

它看起来很大。

如下图所示、θjctop 是从电路到外部表面的热阻、θja 是从电路到大气的热阻。

θja Ω 似乎可能具有更大的值、但为什么 θjctop Ω 更大?