This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于奎特;执行流程奎特;

Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304645/tps25750-about-execution-flow

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

我的客户尝试使用脚本执行配置数据加载过程、具体方法是参阅《TPS25750主机接口技术参考手册》第53页的"执行流程"。

 

但是、由于向 TPS25750DRJKR 写入设置数据的过程不顺利。

我想知道程序或数据中是否有任何错误、如果有、应如何纠正这些错误。

 

我们已收到客户的设置程序和数据、您能否确认一下?

下面是可提供的文件的细目。

 

一个专门总结脚本内容、结果日志解释和问题的文档(.xlsx)

用于配置的・二进制文件(.bin)

用于写入配置数据的脚本(.sh)

运行脚本时的日志文件(.log)

 

由于以上内容包含我的客户的设计信息、我想通过私人消息与您进行沟通。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    请向我发送电子邮件并附上相关信息、地址为 f-tolson@ti.com

    • 您能告诉我他们发现的问题是什么、而不是"进展不顺利"?
    • 您是否还可以包括他们使用在线应用程序自定义工具开发的配置.json?
    • 您能告诉我它们在执行流程的哪个点失败了吗?
    • 如果你有或可能获得一个 Saleae 捕获,即.Sal,它将是最有用的。  
    • 我可能需要上述以外的其他信息、但如果需要、会继续跟进。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

     

    感谢您的答复。

    我们将通过电子邮件与您联系、讨论可用文件。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    我看到了您的电子邮件、我们会在其中相应地进行联系。 我将在此结束此主题。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    我试图回复您的电子邮件、但目前未能发送给您、说它无法送达、我不知道为什么。 您能否在 E2E 上接受我的请求、以便我可以单独向您发送相关消息?

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

     

    感谢您的确认。

    我接受了你朋友的要求,所以让我们去那里谈谈。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    感谢您的参与。 我已经给您发送了一封邮件、其中包含对您电子邮件的回复。

    谢谢。
    字段