This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51610:适用于 Intel Atom E660T 的 PMIC

Guru**** 2557330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305645/tps51610-pmic-for-intel-atom-e660t

器件型号:TPS51610
主题中讨论的其他器件: PMP5835

您好!
如今、客户使用 DA6011-02HDA1为 Intel Atom E660T 供电、并需要替代解决方案。 我们在 PMP5835中提到的 TPS51610建议吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    对于那个特定的设计和平台(Tunnel Creek)、我相信 TPS51610是我们的建议并且是兼容的。 但是、由于我们没有  DA6011-02HDA1的规范、因此我们无法判断 TPS51610是否完全取代了解决方案、因为客户在选择解决方案时可能会考虑其他要求。  

    如果您可以提供更多规格、我们可以告诉您是否有其他产品更适合我们推荐。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚