This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:推荐的合适 IC

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305752/tl431-recommend-suitable-ic

器件型号:TL431

BU 专家、您好!

TI 是否有 基准电压为2.2V 的电压基准芯片? 谢谢。

此致,

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    我们没有2.2V 固定输出的器件、但您可以使用 TLVH431等可调节器件 将输出设置为2.2V。

    您可以使用此电路并选择 R1和 R2来获得2.2V 的电压

    谢谢。

    沃尔特