This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:电压电平和频率

Guru**** 2513575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295865/tpsf12c1qevm-voltage-levels-and-frequency

器件型号:TPSF12C1QEVM

1. AEF 按预期工作的最低工作开关频率是多少? 在文档的应用信息中、我看到频率是100kHz 和200kHz。 它是否也适用于低于100kHz 的频率(例如20kHz 的开关频率)?  

2. AEF 在没有饱和的情况下可以处理的最大共模电压量(连接 AEF 和共模扼流圈的节点处出现的电压)是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关频率越低、IC INJ 引脚上出现的电压大信号振幅就越大。 更具体地说、Lcm2的阻抗随着频率的降低而降低、而 AEF 网络阻抗增加。 因此、随着频率降低以及来自 CM 源的大量噪声到达 AEF 电路、这种分频器效应会变得不太有利。 我们通常会看到 PFC 电路在 AEF 超过60kHz 的情况下成功运行。 然而、20kHz 似乎很低、需要使用快速入门计算器和仿真仔细检查。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此快速入门计算器文件的第7步以了解该行为。

    e2e.ti.com/.../TPSF12C1-quickstart-calculator-A7-_2D00_-TPSF12C1EVM_2D00_FILTER.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的快速回复。 我为我们的设计附上了 Excel 工作表。 注入引脚电压似乎有问题。 我没有电网尺寸电容器。 您能否将阻尼 network.e2e.ti.com/.../0511.TPSF12C1-quickstart-calculator-A7-_2D00_-TPSF12C1EVM_2D00_FILTER.xlsm 的值建议为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiganesh:

    此处的问题与550pF 的大开关节点(噪声源)电容有关、导致大量噪声对 AEF 电路产生反应、尤其是在20kHz 的低开关频率下。 该电容值是否准确?

    此处的选项包括(1)更高的稳压器侧 Y 电容、当前为1nF -更改为10nF;(2)更高的稳压器侧扼流电感-当前为2.2mH、增加至4.7mH;(3)更高的注入电容-当前为4.7nF、更改为22nF;(4)更高的 VDD、例如15V; (5)稳压器的 Fsw 更高-目前为20kHz、更改为60kHz+。

    这些步骤的结合将有助于降低 INJ 引脚电压摆幅并保持线性运行。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:现在、滤波器中心节点存在巨大的电压干扰。 如果是这样、则需要更高的 CM 扼流电感。 我想您高估了 CSW 在550pF 时的性能。

    这里的应用是什么?

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    550pF 的电容是 PMSM 的共模电容。  我们有一个20kHz 的逆变器开关频率、而对于 PFC、开关频率为130kHz (在这种情况下、寄生电容远低于50pF)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    AEF 在此应用中的位置如何? 在 Fsw = 130kHz 的 PFC 输入上、这似乎是可行的。 但是、20kHz 逆变器频率下可能仍有一些 CM 噪声。

    逆变器和 PMSM 之间是否有扼流圈以限制 CM 电流?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    在逆变器和 PMSM 之间没有放置扼流圈来限制 CM 电流。

     

    AEF 位于共模扼流圈之间、如应用手册中所示。 如果我们将 AEF 放置在 PFC 旁边、则共模电压将高得多、因为没有 CM 扼流圈来衰减电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    感谢您提供设置详细信息。 馈送 PFC 的直流输入上的 AEF 是否是? 如果是、则主要是130kHz PFC 谐波-来自电机逆变器的20kHz 可能不明显。 最好获取原始(未滤波) EMI (包括 CM 和 DM)的图解。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AEF 位于直流输入侧。 在当前阶段、获取原始图是非常困难的。 我们可以尝试其他解决方案吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我们还能做些什么才能获得该解决方案吗?

    此致、SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    您可以将注入电容器提升至22nF 以降低注入电压摆幅。 此外、如果 CM 电流为440V/550pF、我认为您需要较高的扼流电感。 您是否已尝试在仿真中设置此设置?

    我认为关键在于电机的 CM 电流(低 Fsw)与 PFC 本身的 CM 电流(130kHz 时)。 将 AEF 放置在交流侧滤波器看起来就像一种方法(我的理解是、您有一个 PFC 级提供一个直流轨/大容量电容、该电容连接到向电机供电的逆变器)。 如果可能、发送系统方框图。

    --

    时间