This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:看门狗计时器查询

Guru**** 2520070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3436-Q1, TPS3852-Q1, TPS36-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305156/tps3852-q1-watchdog-timer-query

器件型号:TPS3852-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS36-Q1、TPS3436-Q1

我们有一项要求、如下所述:

在这里、要求明确为单独的基于时间的看门狗和窗口看门狗。  

此处不存在时序问题、但看门狗要求的类型是具体的。

这可以通过 TPS3852-Q1实现吗?

基于时间的看门狗=功能看门狗=问答看门狗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:您好!

    "基于时间的看门狗=功能看门狗=问答看门狗吗?" 不一定、从您分享的语句来看、它们似乎只是在寻找窗口看门狗器件。 不过、我推荐我们的 TPS36-Q1、它是我们最新的窗口看门狗+电压监控器;也推荐 TPS3436-Q1、它是一种仅窗口看门狗器件。 我们还可以接到电话、讨论他们的要求。

    https://www.ti.com/product/TPS3436-Q1

    https://www.ti.com/product/TPS36-Q1

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的答复。

    您能区分基于时间与基于窗口的 看门狗吗? 它们是相同还是不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    基于时间的有一个~0的有效帧和超时。 如果 WDI 未检测到帧内的脉冲、则将置位 RESET 或 WDO 故障。

    窗口看门狗具有下边界和上限的有效帧。  如果 WDI 在下边界前检测到 脉冲或在上边界后未检测到脉冲、则将置位 RESET 或 WDO 故障。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    那么、我们可以说基于窗口 WD 和时间的 WD 几乎相同吗? 所以、这两种方法中的任何一种都可以 实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    这取决于应用。 例如、基于时间的看门狗的一般用例是检查处理器/控制器是否没有失效/冻结/滞后等。 而窗口看门狗将检查与基于时间的看门狗相同的情况、但也要检查是否存在一定的过程加速或意外的时钟频率增加。

    杰西