This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:/RESET 为低电平时的[续]操作

Guru**** 2542850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306459/tps3820-continued-operation-when-reset-low

器件型号:TPS3820

您好!

以下线程的状态为"已解决"、因此我创建了一个新线程。 内容与我发布的上一个问题相同、但您能检查一下吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305196/tps3820-operation-when-reset-low/4960527?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A460063#4960527

4) 4)您的(2)回答是否正确、即即使在下面所示的状态下、/复位也不会变为高电平? 在这个情况下、在 WDI 转换为输入后、状态在 WDI=Low 或者 High 时是固定的。 通过 td 后、CAN /RESET 为高电平、如图7-1时序图所示?

5) 5)在考虑使用 FET 的电路时、是否需要使用1k Ω 的电阻进行下拉?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我已对该预览主题帖进行了回复。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    感谢您的支持!

    此致、

    西井市