请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 主题中讨论的其他器件:TPS748A
BU 专家、您好!
QFN、DFN 和 WSON 之间的区别是什么?
BTW、您可以针对 VIN=3.3V、VOUT =2.2V、精度≤1%,输出电流不超过1A 的 LDO 吗? 谢谢。
此致,
查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charlie。
要了解有关封装的更多信息、请访问此链接: https://www.ti.com/support-packaging/find-packages.html?keyMatch=PACKAGE%20INFORMATION
我相信对于 LDO 推荐、我们有 TPS748A 可满足规格要求。
| TPS748A | |
| 输出电流(最大值)(A) | 1.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 6 |
| 输入电压(最小值)(V) | 0.8 |
| 输出电压(最大值)(V) | 3.6 |
| 输出电压(最小值)(V) | 0.8 |
| 固定输出选项(V) | —— |
| PSRR @ 100 KHz (dB) |
30 |
| 噪声(uVrms) | 7 |
| 精度(%) | 0.85 |
| 压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
75 |
| IQ (典型值) (mA) |
0.55 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 |
| 热阻 θJA (°C/W) |
47.2 |
| 工作温度 范围(C) |
-40至125 |
| 封装尺寸:mm2 | 9 mm2:3 x 3 (VSON|10) |
此致、
安德烈斯