This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:电路发出高音调的可闻吱吱声

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295542/tps563200-audible-high-pitch-squealing-from-the-circuit

器件型号:TPS563200

我已 将 TPS563200DDCR 设计为新的 SDR 无线电产品、输入电压为12V、输出电压为5V、我遵循数据表中的元件值指南、EN 通过10K 电阻器连接到 VIN、以便在通电时启动。

电路正常工作、但存在明显的高频噪声、该噪声会随负载而变化。

我尝试了不同的电感器、包括具有高饱和电流的电感器、而葡萄酒仍然存在。

我遵循了 PCB 布局的指导、在输出端有3个22uF 的低 ESR 陶瓷电容器。

可以 采取哪些措施来降低可闻噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin!

    您需要确认的第一件事是 SW 波形是否稳定。  

    通常、在轻负载时会产生音频噪声、这是因为在轻负载期间开关频率可能低于20kHz。

    如果噪声在满负载情况下仍然存在、例如3A、通常是由稳定性问题引起的。 您需要提供具体的 SCH 参数和布局以便进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuai!

    感谢您的留言。

    我怎么能给你发送图片,它不允许我上传它们,要求一个 URL!

    正常情况下、工作负载从180到300 mA、如果连接了外设、则可以增加到2A。

    SW 波形从具有2.5uS 周期的方波变为0v、然后以极高的频率降低电压、就像振铃一样。

    输出电压非常稳定、它具有数据表所示纹波的典型锯齿波形、但超过100mV。

    如 TI 提供的示例中所述、我们的 PCB 在电感器下没有接地平面。

    如果你能告诉我如何,我会给你发送照片。

    此致、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可能在 VFB 线路中发现了问题。

    从数据表中将 VFB 电压设置为5V 的电阻器是54K9和10K、并在数据表中显示:-

    "为了提高轻负载时的效率、请考虑使用具有更大阻值的电阻器、电阻过高更容易受到噪声的影响、并且 VFB 输入电流产生的电压误差也更明显。"

    如果我将示波器探头触摸到 VFB 引脚或两个电阻器之间、脉冲噪声几乎会消失、因此我将100nF 接地、效果相同。

    5V 输出上大约300mV 的锯齿波更加稳定、但在数据表中它显示为20mV。

    SW 线路是一个具有2uS 周期的12v 方波、其运行方波在100到400uS 之间、然后下降到6V、一半、持续大约40uS。

    我们的电路板有一个音频放大器、因此电流要求随着音乐的激增而变化、如果我保持较低的音量、TI 稳压器会稳定得多。

    我在563200输出端放置了一个220uF 50V 电容器、这可以改变稳压器的频率、但干扰仍然存在。

    电流从0.3到1.0安培不等、用于为音频扬声器的放大器供电。

    我希望这足以让熟悉563200的工程师了解问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VFB 反馈电阻器为厚膜62mw 0402 SMT、因为它们之间有3mm 的轨道、我想知道这是否足以拾取 EMI。

    所以我将12V 侧电阻器和接地侧电阻器一起移动、BAM、干扰几乎可以消除!

    "图8-13典型布局"没有强调电阻器布局的临界性质、因此可能存在导致这种超高灵敏度的问题。

    将反馈电阻器之间的走线长度从3mm 减小到0mm 得到了极大的改进、纹波已将600%降低到50mV。

    从 VFB 引脚到电阻分压器的走线距离为2mm、并且 PCB CAD 工具不允许更靠近放置、那么 TPS563200中这种不稳定性的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin!

    您可以直接在对话窗口中粘贴图像。 或者发送电子邮件给我: fan-shuai@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我们刚刚介绍的

    我粘贴了照片,一个黑色显示的图像,然后删除了自己,所以似乎不起作用。

    您是 TI 工程师、且熟悉此 IC 吗?  您应该能够就我以文本形式提供的信息给我一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是基于 Chrome 的最新 MS Edge 浏览器。  此页面不允许粘贴小 jpg 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    请通过我的电子邮件将波形发送给我、稍后我会提供反馈。 harry.zhou@ti.com 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我几小时前将它们发送到您的电子邮件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shai、这是一件非常紧迫的事情、我们的生产因这个问题而被搁置、您能尽快给我回复吗?

    当音频放大器获得较大的输入信号、消耗更多电流时、SW 脉冲看起来会在大约20us 至200us 内崩溃。  根据数据表、我通过电子邮件向您发送的示波器图像的 SW 脉冲大约为650KHz。

    5V 输出保持合理稳定、但100-150mV 噪声的突发似乎与音频匹配。

    NS4160 Nsiway 音频 IC 消耗的电流高达1.2安培、输出功率为2瓦、我在音频 IC 电源引脚间添加了一个100uF 电容器、位于 SOP8 IC 的正上方、但没有区别。

    如果我在音频放低的情况下运行、则音频是无噪声的、但如示波器图像所示、SW 信号中仍有一些折叠。

    总最大电流消耗低于1.5安。

    我目前正在失去下一步该做什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该死,我刚发现这个线程从8年前与完全相同的问题,生态突发模式问题,他们换了320为54202来解决这个问题,说320基本上是一个弱的设计!!

    TPS563200故障模式运行。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    这是一个已知问题吗?  是否应该试用  TPS54202DDCR?

    我不得不说,我觉得我在这里和自己说话:/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    很抱歉、因为过去的两天是周末。 我们 非常了解您的担忧、并将帮助您尽快找到根本原因和解决方法。 我将通过电子邮件给您回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调整反馈电压布局后、TPS563200DDCR 工作良好、但当外部12V 电源断开且 USB 电缆已连接时、似乎存在异常情况。

    这会将 USB 5V 放入电路板为其供电、并为563200的 SW 引脚提供5V 电压、看起来 TPS563200DDCR 会向其 VIN 引脚馈电流、从而为我们的部分12V 电压轨供电、电压为4.3V、至少为60 mA 供电。  使用万用表检查、芯片断电时 SW 到 VIN 的电阻仅为500欧姆。

    您知道这是否是一个已知特性、以及它是否会损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    它是一个 已知的特征。 我收到了您的电子邮件,让我们通过电子邮件来讨论它。

    此致、