This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:芯片使能上拉电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304997/bq25628-chip-enable-pullup-voltage

器件型号:BQ25628

假设主机未通电并且 VBUS 引脚上没有电压、则应将 CEN 上拉至多高电压? 您无法将其上拉至 VBUS、因为它不在那里、并且电压无论如何都过高(在本例中为12V、该引脚的最大值为6V)。 数据表指出、您不能将其悬空、但也不能将其拉至接地、因为其低电平有效、我假设您不希望在没有 VBUS 时启用充电。 是应该将其上拉至 BAT 吗?  如果 CE 为高电平有效引脚而不是低电平有效引脚、我认为这更有意义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    、但由于其低电平有效、您无法将其拉至接地、我假设您不想在没有 VBUS 时启用充电。

    实际上、当不存在 VBUS 时、可以将/CE 引脚保持拉低状态。 如果对于您的应用、可以正常启用充电默认设置、则可以将 CE 始终连接到 GND。  

    如果您希望默认禁用充电功能、我建议将 CE 上拉至 BAT 或 SYS 电源轨。  

    /CE 不应悬空的相关时间是连接 VBUS 时。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "相反、如果您希望默认禁用充电、我建议将 CE 上拉至 BAT 或 SYS 电源轨"-是的、这是我的首选默认模式。 但是、如果我上拉至 VBAT、如果连接 VBUS 时电池未安装或电池电量耗尽、会出现什么情况? 另外、我无法从数据表中获取其他信息、是主机需要在每次 通电时对该芯片进行编程、还是使用非易失性 存储器保存设置? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    将 CE 上拉至 SYS 可能是您的系统的最佳做法。 这样、如果在连接 VBUS 时电池断开或没有电、它将为 SYS 轨上电、因此充电将被禁用。  

    BQ25628没有非易失性存储器。 当 VBUS 和 BAT 寄存器设置均断电后、器件将恢复数据表寄存器映射部分的复位列中指示的默认值。  

    此致、

    加勒特