This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020-Q1:最大输出电流与温度间的关系

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306226/tps63020-q1-max-output-current-vs-temperature

器件型号:TPS63020-Q1

团队、

数据表中的图1显示了最大输出电流与输入电压间的关系、但仅适用于 TJ = 125 °C 的情况。 我们是否有类似的图、例如60 °C 或85 °C?

谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    恐怕我们无法根据不同的温度生成类似的图。

    此致

    陶氏