This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:CR2 LiMnO2电池的设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305321/bq35100-settings-for-cr2-limno2-cell

器件型号:BQ35100

我们在访问控制领域有各种产品,我们通过 CR2单元提供。 为了更好地及时发出电池警告、我们正在研究在这些产品中使用 BQ35100的情况。

化学成分为 LiMnO2、因此我们必须根据数据表选择 STATE-OF-HEALTH (SOH)模式。 数据表中尚不清楚使用哪些标准来评估电池。 是否真的在此模式下仅测量电压和温度并由此计算 SOH? 不考虑电池化学成分、也不使用电流测量和累加器?

或者是否需要对我们使用的电池的化学成分进行编程? 我们已批准我们的产品有三种不同类型、但它们未包含在当前版本的化学数据库1064中。 我们能否确定自己使用的电池的参数?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    SOH 模式使用温度调节的 OCV 表来估算容量、选择准确的化学成分 ID 对于原电池测量至关重要、否则您将无法获得可靠的结果。

    无法在用户侧确定参数、电池需要输送到 TI 进行分析、然后添加到化学数据库中。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    非常感谢您提供快速且有帮助的回复!

    因此、通过测量 OCV 来评估 LiMnO2电池、要考虑这种特定电池类型的温度和存储的放电曲线吗?

    并且在这种情况下根本不使用 coloumb 计数器?

    如果我们希望获得 TI 确定的新电池的化学数据、需要满足哪些条件和过程?

    此致、
    克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    是的、这是正确的、SOH 模式基于存储的 OCV 曲线、不使用库仑计数、因为电量监测计在大部分寿命期内都处于非活动状态。

    您可以在此处向我们发送 PM、我可以更详细地解释化学 ID 流程。

    此致、

    怀亚特·凯勒