This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606RGER 充电禁用模式下的引脚状态。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305434/bq25606-bq25606rger-pin-state-in-charging-disable-mode

器件型号:BQ25606

您好!

您能否告知以下引脚的建议状态:当充电器永久禁用(CE=HIGH)、不使用 OTG 且  在具有 EXT VBUS 5-9V 和 BAT 输入电压4.4V 的补充模式下使用 BQ25606RGER 时、以下引脚的建议状态是什么?

OTG - GND/开路?

VSET -开路/GND/VSET PD? 它是否应该设置为实际的 BAT 电压?

ICHG - GND/打开/ PD?  

此致

维塔利