This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:它只能通过硬件而不能通过 I2C 使用?

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305595/bq25756-can-it-be-used-through-hardware-only-not-via-i2c

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好、TI 团队、

我们打算将 BQ25756充电控制器与电池组配合使用:LiFePO4 8S1P 29.2V 电池。

您能描述一下仅通过触发输入引脚来使用该充电控制器的任何方法吗?
我已经阅读了手册、似乎充电周期只能在其中包括通过 I2C 将 REG0x17上的 EN_CHG 位设置为1时开始。

在我们的设置中、我们打算将 BQ25756与 BQ76942一起使用。 在这篇相关文章中、我推断这两个 IC 将兼容。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281031/bq25756-can-we-use-bq25756-vith-bq7694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25756#



如果能够在不使用 I2C 的情况下操作 BQ25756、您能否确认 BQ76942能否与 BQ25756 IC 良好配合使用?

如果 在没有 I2C 的情况下无法运行 BQ25756、您能否建议任何其他不需要 I2C 来运行的 LiFePo4充电控制器、这些控制器与 BQ76942兼容?


谢谢!

此致

广志赎金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    是的、充电器可以在没有 I2C 命令的情况下运行。 您可以使用电阻器来控制充电电压、充电电流、终止电流、INDPM、VINDPM、 还有更多。 通过将 CE 引脚拉至高电平和低电平、可以打开和关闭充电。

    BQ25756应与  BQ76942良好配合。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的快速响应 BQ25756的数据表显示:

    当以下条件有效时、一个新的充电循环开始:
    "电池充电已启用(EN_CHG = 1且 CE 引脚为低电平)"如果他们正在修改文档、则可能需要为"或"。

    我有关于  BQ76942的类似问题。 根据我读到的内容、必须通过 I2C 来完成此 IC 的配置、以便监控 LiFePo4 8S1P 29.2V 电池。

    是否可以在没有 I2C 的情况下配置电芯数、故障输出 DCHG、DDSG 和所有其他所需设置?


    谢谢!

    此致
    广志赎金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    EN_CHG 在上电时设置为1、因此即使没有 I2C、将 CE 引脚拉低或拉高也会调整充电。

    让我来谈谈 BQ76942的专家。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    BQ76942能够在没有 I2C 的情况下独立工作。 但是、要对电池节数和故障输出等设置进行编程、器件需要将这些 OTP'D (一次性可编程)写入存储器、这必须通过 I2C 来完成。 这可以通过外部设置来完成、一旦完成 OTP、就不需要 I2C。  

    以下是一个有关该器件系列的 OTP 的常见问题解答:

    此外、如需了解更多详细信息、 第 3节 OTP 编程 的   BQ769x2校准和 OTP 编程指南

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 和 Luis、

    你们都回答了我关于硬件的问题、非常棒的是、我们可以在没有 I2C 的情况下使用充电控制器、 度过一个愉快的节日季。


    此致、

    广志赎金