主题中讨论的其他器件:TPS62873-Q1、TPS62875-Q1 、TPS62873
您好、先生!
您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?
- TPS62873-Q1
- TPS62875-Q1
- TPS6594133A-Q1
此致
辛西娅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生!
您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?
此致
辛西娅
您好 Cynthia:
没有专门用于 TPS6594133A 的功耗计算工具。 但是、PMIC 效率估算器可用于计算降压转换器的预期性能。 '133A 采用2+1+1相配置、4.4MHz 和强制 PWM 模式:
https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool


请为 TPS62873和 TPS62875器件创建单独的帖子。
此致、
迈克
对于 TDA4AL 应用程序,此模式"133A select 4.4MHz,and forced PWM"可以吗? 如果选择2.2M、对 PMIC 效率评估有何影响?
'133A 配置有4.4MHz FPWM 模式。 更改为2.2MHz 将需要新的 NVM 或定制器件型号。
另一个问题、根据 TPS6594x-Q1数据表、LDO 1、LDO2、LDO3电流容量为500mA、但在 PDN-7F 中、为什么要为 LDO2标记165mA? 这让我感到困惑。
这似乎是图中的一个拼写错误。 500mA 是 LDO2的容量。 165mA 可能表示 PDN 在该电源轨上的预期最大电流拉取。
" 165mA 可能表示 PDN 在该电源轨上的预期最大电流拉取。 "、 我是否能够理解 J721S2 PDN-3F 解决方案的 LDO2最大输出电流是165mA、如果该电源轨超过 165mA、LDO2将损坏?
但我仍然无法理解、这来自165mA? 如何定义165mA 到 LDO2的这个值? 与 TPS6594x 数据表参数有何区别? 在 NVM 中是否为 TPS6593133A LDO2设置了特定的电流值?
另一个问题、当我使用 https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool时、旁路 LDO2输出无法选择3.3V、原因是什么?

" 165mA 可能表示 PDN 在该电源轨上的预期最大电流拉取。 "、 我是否能够理解 J721S2 PDN-3F 解决方案的 LDO2最大输出电流是165mA、如果该电源轨超过 165mA、LDO2将损坏?
但我仍然无法理解、这来自165mA? 如何定义165mA 到 LDO2的这个值? 与 TPS6594x 数据表参数有何区别? 在 NVM 中是否为 TPS6593133A LDO2设置了特定的电流值?
[/报价]PMIC LDO2可配置为 LDO 或旁路负载开关。 当 TPD6594133A 由 VCCA 上的3.3V 电源供电时、它会自动将 LDO2配置为负载开关。 当由5V 电压供电时、该稳压器用作 LDO。 作为一款 LDO、它可以在保持直流精度规格的同时提供高达500mA 的电流。 电流限制为700mA 至1800mA、具体取决于模式、温度和输入/输出组合。
如果 LDO2超过165mA 值、它不会被损坏。 我认为方框图中的165mA 有一个拼写错误。
另一个问题,当我使用 https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool 时,通过传递 LDO2输出无法选择3.3V,原因是什么?
当配置为 LDO 时、LDO2的压降电压为300mV。 当输入设置为3.3V 时、该工具不会让您选择高于3V 的输出。
对于具有3.3V 输入的 TPS6594133A、LDO2是负载开关。 最大功率损耗可使用数据表中的旁路电阻进行估算。
...