This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:规格检查

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1, UCC14240-Q1, UCC14131-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305171/ucc14240-q1-spec-check

器件型号:UCC14240-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC14131-Q1、UCC25800-Q1

您好  

您能帮我推荐合适的产品吗 ?

汽车显示屏必须通过 VSCC 56-3。汽车电源提供直流24V、主板提供直流12V。

因此需要直流/直流转换器

但是、当使用24V 前端时、需要对其进行隔离和保护。

汽车电源提供24V >隔离>直流到直流24V 至12V > AD 板

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    您尚未指定需要多少功率? 我认为功耗很低、因为您在 E2E 主题标题中推荐了 UCC14240-Q1。 UCC14240-Q1的额定功率为1.5W、但无法处理24V 到12V 的转换比。 24V 是否已调节且固定? 如果3个低压侧能够产生稳定的12V 电压、则您可以使用 UCC14131-Q1。

    如果您的 LV 侧仅具有24V 电压、并且需要的功率超过1.5W、不妨考虑一下 UCC25800-Q1? UCC25800-Q1是一款使用外部变压器的开环 LLC 驱动器、可处理来自24V 输入的约6W 输出功率。  此处总结了 TI 隔离式转换器、模块和驱动器 、以帮助您进行选择。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    感谢您的回复

    客户希望能达到72W、模块更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    任何偏置电源解决方案都不会出现72W 的输出功率。 偏置电源模块限制为约2.5W、驱动器限制为约9W。 24V 至12V、72W 需要一个电源转换器、基于低输入电压、我建议采用 推挽式拓扑。我还建议尝试使用 TI Power Stage Designer 来评估您所选的转换器拓扑的功率级性能。

    史蒂夫