This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546D24A, TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303364/tps546d24a-tps546d24a

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:TPS546B24A、、 TPS546A24A

能否指导我为两相设置 Simplis 仿真? 如果您可以通过连接两个阶段来提供 Simplis 文件、这将非常有用。   

提供的模型适用于单相、我需要有关如何在两相应用中连接 Vshare 和其他引脚的指导。

谢谢。

达尔山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    您可以下载 PSPICE 2相模型、以查看其连接方式。

    要点:

    1) 1)在从器件和主器件之间连接 VSHARE

    2) 2)将从器件 GOSNS 拉至 BP1V5

    3) 3)将从器件 MSEL2拉至 GND

    4) 4)确保主器件已配置和主器件(引脚搭接引脚)

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据 Simplis 模型中的注释、它并不是 VRM 的完全复制、我看到了此注释"MSEL1、MSEL2、ADRSEL、VSEL 的引脚功能尚未建模。"  

    那么、当您说到"3)将从器件 MSEL2拉至 GND"时-它真的有什么用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您能回答我最后一个问题吗?

    此外、您能否分享用于 simplis 仿真的 EVM 板寄生(主要是电感)和 EVM 电容器 ESL。

    Simplis 模型中的电容器不会降低额定值-降低40%是一个很好的起点吗?

    谢谢。

    达尔山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    我认为 SIMPLIS 模型和 PSPICE 实现方式类似、但 SIMPLIS 模型没有进行引脚搭接建模。

    我正在探索如何为2相配置 SIMPLIS 模型。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Simplis 模型相关的另一个问题-  

    Simplis 模型中的"gm_dda"和"CSGAIN"与 Excel 工作表计算器中的哪些变量相对应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Joseph 仍在尝试调试为什么模型在控制器/跟随器两相配置中无法正常工作。  但是、要回答您的问题:

    GM_DDA 和 CSGAIN 不是用户可编程的值。

    gm_DDA 是内部遥感放大器的跨导、不会出现在电子表格中。

    CSGAIN 是电流检测增益、 对于 TPS546D24A、它显示为器件特定值6.155mV/A、对于 TPS546B24A 和 TPS546A24A、它显示为12.31mV/A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    由于我们通过电子邮件解决了该问题、因此我将在这里结束该问题。

    谢谢。

    约瑟夫