This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713支持 SYS 固定输出

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305787/bq25713-did-bq25713-support-the-sys-fixed-output

器件型号:BQ25713

您好、TI 团队、

我们对 BQ25713的应用有一些疑问、 SYS 输出电压是否可被设定为固定输出? 我们需要将 SYS 的输出设置为固定4.4V。  

如果需要、如何设置。

否则、 VSYS 的输出电压是否会跟随电池的充电电压或 VBUS 的电压。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    充电器不能在充电时使 SYS 保持固定电压。 当电池电压低于 VSYSMIN 时、VSYS 将仅保持在 VSYSMIN。 当电池电压上升至高于 VSYSMIN 时、SYS 电压会跟随 VBAT。  

    此致、

    穆尼尔